This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:设计具有周期性500mA 电流的系统

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985696/bq25570-design-a-system-that-has-periodic-500ma-current

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25505

电源输入: 1V、20mA 平均电流

电源存储:500mAh 锂聚合物电池、可充电

所需功率输出: 3.3V、峰值500mA (可能持续5ms)、 平均1mA。

bq25570能否在短时间内提供500mA 峰值电流?  

从规格页17: "转换器提供高达110mA 的典型输出电流"。

然而、第24页显示了一个示例、在 CSTOR 放大的情况下输出500mA 电流。

您能否帮助澄清我是否以及如何实现所需的输出?

如果 BQ25570不可行、那么 bq25505等任何其他芯片是否可以实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     @E2E 中的另一个主题"BQ25570:直接从连接到 VBAT 的锂聚合物中获取电流"、k Ω Jeff F 提到"可以使用电池运行无线电"。
    您能否详细说明一下、这是否可以通过设计实现、如典型应用电路规格中所示?
    或者,我们是否需要将无线电负载连接到“VBAT”?  (而非典型应用中的"Vout")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于3.3V*0.5A = 1.65W 的输出功率瞬态大于1V*0.02A = 20mW 的输入源功率、因此您的负载将不得不依赖于电池。  如果您需要 VSTOR 和 VBAT 之间的内部 PFET 提供欠压保护、并且您的负载连接在 VSTOR 上、则在瞬态期间、几乎1欧姆的电阻器将导致 VBAT 到 VSTOR 的0.5V 压降。  如果您的电池具有内部欠压保护、您可以短接 VSTOR=VBAT。  此外、瞬态的频率可能是一个问题。  我建议使用以下链接中的设计示例、以确定瞬态是否足够少、以便输入源为电池充电和/或电池是否足够大。  

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc461

    有一些升压转换器 IC (如 TPS610986)可在低于1V 的电压下工作、但其开关电流限制非常高、并且由于不提供输入 MPPT、将会崩溃20mA 输入源。

    此致、

    Jeff