This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7705:为什么 LM7705只能输出-0.232V?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159844/lm7705-why-lm7705-can-only-output--0-232v

器件型号:LM7705

大家好、

为什么 LM7705只能输出-0.232V?  工作原理?

非常感谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    根据我的理解、该器件旨在提供固定负输出、以便为放大器提供负偏置。 由于这是一个旧器件、我无法获得有关功能方框图的详细说明。  

    谢谢!

    此致

    Sneha