This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:反激式初级调节工具

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158077/lm5156-flyback-primary-regulation-tool

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件: LM5155

大家好、

 

 

1.我的客户有兴趣在初级稳压中将 LM5156用作反激式器件、

但该计算器仅支持次级调节、 我在数据表中找不到有关初级调节的更多相关原理图。

您是否会提供 LM5156的任何 Excel 工具和原理图,这些工具和原理图可以支持我的客户设计并具有“主要调节”功能?

下图中的另一个问题是、Vload1电压是由初级侧匝数比还是反馈电阻 器比指定的、与正常升压 应用类似吗?

 

 

 

 

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    感谢您的联系。 在 Excel 文件中、您可以在第12行中选择"隔离"或"非隔离"。


    此设计的规格是什么? 在 TI.com 的参考设计部分中、可能已经有一个适用于采用此器件(或 LM5155)的 PSR 反激式器件的现成参考设计。 计算出 IC FB 引脚上的分压器相对于绕组电压提供1V 的电压。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    如果我选择"隔离式"、则仅显示次级调节。 甚至是 EVM 本身也是次级调节。

    因此计算器没有主要的调节设置、对吧?

    规格如下:

    输入电压:19~28V

    输出电压:24V  

    输出电流:2A

    您是否可以举个例子来详细说明 FB 引脚设置、我觉得这不是很好

    例如、如果匝数比为1:0.5、如果我的 Vin 为20V、那么我的辅助绕组电压将是10V?

    这是否意味着 FB 分压器的上下电阻应设置为9:1 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在这种情况下、您可以为 PSR 反激式选择"非隔离式"、请记住、用于反馈的绕组位于变压器的初级侧、而不是次级侧。 例如、如果 AUX 绕组电压为10V、则需要计算反馈分压器、使其在反馈引脚上具有1V 电压、例如5.5kOhm 和50kOhm (因为1V/5.5 *(50+5.5)=~10V)。

    EVM 也可配置为 PSR 反激式:  

    这里是一个 PSR 反激  式 https://www.ti.com/lit/df/tidm430/tidm430.pdf 的示例 

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    非常感谢您的回复、因此我只需记住、尽管我选择了"非隔离式"、但下面的 GND 是不同的

    初级侧的辅助绕组是由输入电压还是输出电压引起的?

    我的意思是、如果我的 Vin 范围为19V~28V、这将改变辅助绕组电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    PSR 反激式中的 AUX 绕组具有相对于初级绕组(其中施加 Vin)计算的匝数比。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    抱歉

    我没有得到你的答案。

    例如。 如果一次侧与 AUX 之比为1:0.5。

    基于我的 Vin=20~28V

    这是否意味着辅助绕组电压可以是10V ~14V ?

    如果是、这是否意味着我的 FB 电阻器必须相应地改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    PSR 表示初级侧已稳压、因此稳压发生在连接反馈的 AUX 绕组电压上。 它基本上与反馈电阻器连接到 Vout 的机制相同。 您无需相应地更改 FB 电阻器。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    如果 FB 分压电压和辅助绕组电压之间存在小误差、会发生什么情况?

    例如、FB 比为1:9、因此输出应为10V、  

    但是、辅助绕组为1:0.55、因此输出应为11V、

    如果存在1V 电压差、会发生什么情况?AUX 电压最终会是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    由于 AUX 电压是稳压电压、因此它仍为10V、但如果比率不同、主输出电压将会有所不同。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我认为输出电压是由初级与次级而不是次级与 AUX 之比决定的。

    您是否会解释次级绕组与辅助绕组之比为何也会改变输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    如果 AUX 是稳压电压、则 D 由 AUX 稳压定义。 D 会影响输出上的电压。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    谢谢,在上一个问题中,我举了一个例子。

    因此,如果 AUX 电压将如您所说的那样固定在10V 乘以 FB 电阻器上,并且“次级”与 AUX 绕组比为1:0.55。

    这是否意味着输出将为10x1/0.55=18.182V?

    我是对的吗?

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    不是那么准确、但在该范围内是这样。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    明白了,所以 可能是18V