This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:直接替换 LMR16006Y-Q1

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006Y-Q1, TPS560430-Q1, TPS560430, LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985998/tps560430-q1-replace-lmr16006y-q1-directly

器件型号:TPS560430-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR16006Y-Q1TPS560430LMR16006

尊敬的团队:

我的客户 希望 使用 TPS560430-Q1以最少的更改来替换 LMR16006Y-Q1、因为该设计已修复。  

  1. 将 U1从 LMR16006更改为 TPS560430
  2. 更改 R5以将输出调整为2.8V
  3. 删除 D1。

 根据原理图、我使用 Webench 对其进行仿真、如下所示。 应该可以、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错、Sherry。

    感谢与团队确认。