This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3642:电流精度

Guru**** 2581335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159965/lm3642-current-accuracy

器件型号:LM3642

大家好、

当输出电流约为100mA 时、我想知道电流精度(在手电筒模式下、输出电流为93.74mA 和140.63mA)。 在数据表中、当输出电流为48mA 时、精度为10%。 当输出电流变大时、精度是否更高?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、通常情况下、电流精度随着电流的增大而增大。