This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030的仿真建模

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138066/lmr16030-simulation-modelling-of-the-lmr16030

器件型号:LMR16030

大家好、

我帮助我的客户发帖。

"

我正在尝试通过'PSPICE for TI'和 LTSPICE 在 LMR16030S 上运行电路仿真。
PSpice TI 需要很长时间才能得出结果、LTSPICE 结果不是预期的结果。
是否有人能够告知输出电压为什么会跟踪到-0.4V?
这是模型或电路的问题吗?  
该电路可通过数据表和 WebBench 实现。
测试的模型来自 TI.com  和另一个 e2e 帖子、结果相同。
 
原理图和波形如下所示。
输出电压应约为7.53伏。
    
谢谢、

"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、zhonghui、

    我可以在 "PSPICE for TI"中下载并进行仿真 、没有问题、不确定它是否在其他平台上工作。 客户想要检查什么商品剂量、因此我们可以提供帮助。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elena、  
    感谢您的快速响应。
    根据您的回答、电路没有问题。  
    我所寻求的解决方案是能够在我的系统上运行仿真、以便我可以在制造之前执行多个测试;但是仿真不会运行。
    'PSpice for TI'提供了以下输出、请注意、这需要将近2个小时才能运行。
    仿真是使用标准运行时设置(附加)运行的、需要修改哪些设置来提高性能?
    此电路是 WebBench 建议解决方案的直接实现。  
    请告知您是否需要任何 PSPICE 文件。
    输出 窗口:
    INFO (ORPSIM-16594):为了提高伪瞬态收敛和性能、请设置以下选项以放宽电容器电流和电感器电压的稳定标准:PTRANABSTOL=1e-5、PTRANVNTOL=1e-4
    警告(ORPSIM-16534):如果将 ITL4的高值用于速度级别>0、则可能会增加总仿真作业时间。
     
     对于电容器电流/电感器电压、伪瞬态无法稳定。
     这些电容器无法稳定:
     
      I (X_U1.C_U100_C113)   = -2.180mA
      I (X_U1.C_U100_C179)   = -902.16nA
      I (X_U1.C_U8_C144)     = -4.494uA
      I (X_U1.C_U8_C145)     =  4.718uA
      I (X_U1.C_U7_C172)     = -1.676mA
      I (X_U1.C_U6_C146)     =  1.142uA
      I (X_C3.C_C3)        = -280.28nA
      I (X_C5.C_C5)        =  37.57mA
      I (X_C8.C_C8)        =  37.57mA
      I (X_U1.X_U100_U183.CINT) =  81.94uA
      I (X_U1.X_U100_U600.C1)  = -3.182mA
      I (X_U1.X_U100_U713.CINT) = -496.69mA
      I (X_U1.X_U100_U713.CINT2)= -759.87mA
      I (X_U1.X_U8_U623.CINT)  = 309.92nA
      I (X_U1.X_U8_U621.CINT)  = -325.40nA
      I (X_U1.X_U7_U823.CINT)  =  15.42uA
      I (X_U1.X_U7_U822.CINT)  = 115.59uA
      I (X_U1.X_U6_U15.CQint)  = -249.45nA
     
     这些电感器无法稳定:
     
      V (X_L1.L_L1)        =  -5.943V
      V (X_L1.L_L1.lgap)     =  -5.943V
    瞬态偏置点计算中的收敛问题
     
     这些电压无法收敛:
     
      V (N00649)         = 499.87mV \ 750.34mV
      V (N00642)         =  5.249V \  5.500V
      V (N01075)         =  29.49mV \  1.256V
      V (N00458)         =  2.401V \ -351.64mV
      V (X_U1.U100_N17466711)  = 499.87mV \ 750.34mV
    错误(ORPSIM-15661):显示5个错误中的5个。 完整列表请参阅输出文件
     
     这些电源电流无法收敛:
     
      I (X_U1.E_U100_E53)    = 335.28nA \     0a
      I (X_U1.X_U5_U615.EPOLY) =  60.61uA \-3.388e-21A
      I (X_L1.L_L1)        =  -71.21A \  2.274A
      I (V_V1)          =  3.139uA \  3.134uA
      I (X_U1.V_U100_V105)   =  -1.000A \  2.099uA
    错误(ORPSIM-15661):显示25个错误中的5个。 完整列表请参阅输出文件
    错误(ORPSIM-15660):这些设备无法收敛
      D_D1   
      X_U1.D_U100_D73
      X_U1.D_U8_D16
      X_U1.D_U8_D15
      X_U1.D_U4_D64
    错误(ORPSIM-15661):显示5个错误中的5个。 完整列表请参阅输出文件
    INFO (ORPROBE-3185):模拟暂停
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Elena、

    感谢你的帮助。

    是否有任何更新?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhongghui / Elena:

    感谢您在我访问 e2e 的过程中对上述内容的帮助。  
    我已部分解决了仿真持续时间问题- PSPICE 中的 LMR16030模型可以正常工作、但比 LTSpice 慢得多- 6分钟45秒对稳压器进行10ms 分析。

    我将在今后几天为今后面临同样问题的任何人发布一份完整的摘要。 我还乐于接受 TI 团队可能提出的速度优化建议。

    如果未加密的 LMR16030模型能够正常工作、也将大有裨益。

    此致、

    James

    McD 设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、  

    我们不 会为此  器件提供未加密模型、为此带来的不便、我们深表歉意。  我不确定是否可以在其他仿真工具中成功运行该文件。

    Elena