This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:输入电压和输出电压非常接近时、电流消耗增加...

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985738/tps62840-current-consumption-increase-for-very-close-of-vin-and-vout

器件型号:TPS62840

尊敬的 Sirs:

我的客户使用 TPS62840为其系统提供3.3V 输出。

他发现、当系统处于待机模式且 TPS62840输入电压为3.36V~3.39V 时、电流消耗将增加600~900uA。

如果 Vin 高于此周期、系统电流将恢复正常(~0.02mA)。

此症状是否正常?

随附的客户测试报告。

谢谢。

e2e.ti.com/.../TPS62840_1780FB964F554C985F00_20210312.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的提问。

    这种行为 是器件运行的固有特性、并且出现在 100%模式运行和 PFM 模式之间的边界附近。  在该区域中、VIN/VOUT 的微小变化(例如电压纹波)可以切换器  件的工作模式、在定义不明确的情况下、该器件会定期开始切换、从而增加总电流消耗。

    一旦您退出此关键区域(增加或减少 VIN)、器 件就会返回定义的运行模式、从而也降低电流消耗。

     为了减少电压纹波、可以将增加 CIN/cout 的问题最小化、但由于 它是转换器控制固有的、因此无法消除。  

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。