This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R2-DEVICE-FW:OTD 不能 n't TRIGGER XDSG -保护功能不起作用

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159544/bq28z610-r2-device-fw-otd-doesn-t-trigger-xdsg---protection-is-not-working

器件型号:BQ28Z610-R2-DEVICE-FW

当放电期间温度达到 OTD 限制时(DSG = 1)、电量监测计将触发 XDSG (关断)

OTD 和 OTA 标志会变为高电平、但 XDSG 不会、器件会继续运行。 根据手册(sluuc81、2.9章)、它应该关闭器件(DSG-FET)。

我还有启用 OTD 的双列寄存器"Enable Protections B"。

UTD、OCC、OCD、COV 和 COV 等其他保护功能均按预期工作。

原因可能是什么?

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 FET 选项中设置 OTFET (位2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未设置。 感谢你的帮助。