This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:有关 EN 引脚的问题

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985820/tps563210a-questions-about-en-pin

器件型号:TPS563210A

大家好、

让我向客户询问有关 EN-Pin 的问题。

查看  建议的工作条件、可以对 EN 引脚施加17V 电压。 这是真的吗?

例如、当 Vin = 12V 时、是否可以向 EN 引脚施加15V 电压?

2.考虑在 RC 滤波器前面添加 RC 滤波器。 EN 引脚的上升/下降沿是否存在任何限制?

当 V_EN = 12V 时、EN 引脚接地电阻为225k Ω(最小值)至900k Ω(最大值)。 当 V_EN 也不同时、该电阻是否可以改变?
如果电阻会发生变化、您能否提供该值的任何数据或趋势?

此致、

北井高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki、  

    1、是的、  

    2、EN 引脚的上升/下降沿没有任何限制。  

    3、该电阻因 V_EN 的不同而非常小。  

    BRS、  

    Edwin。