This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240-Q1:最大和最小占空比

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985835/tps54240-q1-maximum-and-minimum-duty-cycle

器件型号:TPS54240-Q1

大家好、

我在数据表中看不到标记的输入/输出电压差;我想确认如何确定我想要输出3.3V 电压,以及我应该在最低输入电压下输入多少伏电压? 电流负载为1.5A、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry,

     最大占空比为100%,您可以参阅 数据表 7.3.4和轻负载图25。   请参阅 wenbenchk,3.9V 输入对于 3.3V@1.5A 来说完全足够了。 可以 ?3.9V 满足我们的客户要求

    BR,

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry,

     由于最大占空比为100%,、压降取决于 HS MOSFET 的 Rdson 和电感的电阻(估算值50mΩ)。 我们可以从数据表中估算出 Rdson 约为300mΩ Ω。  负载为3.3V/1.5A= 2.2Ω Ω。 因此我们至少需要3.3V*(2.55/2.2)=3.825V。  因此、3.8V 可能是理论上支持3.3V/1.5A 的最小输入。

    BR、

    维克多