This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:反极性保护-输出二极管

Guru**** 2533030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983744/tps25944a-reverse-polarity-protection---output-diode

器件型号:TPS25944A

您好!

在反极性保护(数据表中的图86、请参阅下文)中、需要将二极管连接到输出端和返回路径。  

  • 该二极管是否是反极性保护的一部分?
  • 它是否是针对负载电感效应的保护(与图87中的肖特基二极管相关)?
  • 您能否给出该二极管的一些请求特性?

感谢你的帮助。

此致、

Arnaud Puret。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    感谢您的支持! 明天我会回来的!

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    它是一种肖特基二极管、用于防止线路电感引起的瞬变。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回答。

     该二极管是否足以保护电子保险丝免受电感负载(OUT 和 GND 之间连接的机电锁)的反向电压的影响? 在我看来、反极性 保护二极管阻止了这种使用... 在本例中、 我是否需要在 OUT 和 GND 之间再使用一个二极管?

    此致、

    Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    在短路和过载电流限制情况下、当器件中断电流时、输入电感在输入端产生正电压尖峰、输出电感在输出端产生负电压尖峰。 为防止出现负尖峰、使用了肖特基二极管。 您必须选择肖特基二极管、因为它的正向压降接近输入引脚上的最小电压、并且它的非重复峰值浪涌电流至少为1.5*fastrip 电流。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢肖特基 二极管角色的详细信息以及选择正确的二极管角色的一些提示。  

    让我复用的是将该二极管连接到返回路径("反极性保护 GND")、而不是电路板 GND (图86)。  

    如果负电压尖峰来自输出电感、肖特基二极管是否可以连接到电路板 GND?

    此致、

    Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    我明天会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    我认为图表中有一些错误。 肖特基应连接到电路板 GND。 正确的做法是、根据数据表中的连接、反极性保护二极管阻止了肖特基的使用。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的确认、一切都很有意义!

    此致、

    Arnaud Puret