This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:交流输入 TIDA-00227

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00227, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984668/tps40210-ac-input-tida-00227

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:TIDA-00227

您好!

我在 这个正在进行的项目中实施了 TIDA-00227、它非常适合32VDC-125Vdc 输入。 应用手册中提到的交流输入是兼容的、我尝试输入50Vac。 在有源线路上使用电流探头时、负载为5A 峰值时的电流尖峰、尤其是在交流线路过零时、电源刚刚启动。  

是否可以将控制器调整为在这些过零点期间不导通? 我不想增加输入电容、我希望它们是一种巧妙的解决方法。

我想在这些过零期间、使用光耦合组合并使用它来停止振荡器、不会使控制器发生故障。 我们的应用是定期为电容组充电、这种周期性的开关损耗是可以接受的。

我们的产品主要只接受直流输入、我们的销售人员建议我们也可以输入交流电。

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    您是否在参考设计中以88 Vac 作为最小输入电压进行了测试? 我想知道问题是否是因为输入电压过低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实在120V 交流下进行了测试、控制器在软启动期间的全波整流交流的最低点刚好有峰值电流(6A)。 能够在空载时启动和稳定、但它会发出这些伴随这些电流峰值的嗡嗡声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    您能否检查整流器后面的电压? 并请检查 DIS/EN 上的信号。  如果输入电压过低、LMS33460MG 应禁用 TPS40210。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这可能是一件好事。。。 我将监控该引脚。

    BTW 由于我们的应用程序大于100W 400V,因此软启动引脚上有33uF。 禁用 DI/EN 引脚将会导致重启、但如果电容器放电到某个电平、则不会开始开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    由于电容器未放电、因此启用器件后软启动将不会激活。