This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403 HV 功能

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985794/ucc256403-ucc256403-hv-function

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC28019A

尊敬的先生/女士

集成高电压启动
这是否意味着 UCC256403引脚1 (HV)断开? 断开后,它在 VCC 供电时开始工作?
由于过去的一些经验,HV 将定期启动,以影响待机功率测量(如果我不正确,请告诉我?)。

2.外部偏置电源
UCC256403的"需要外部偏置电源"是什么意思?

如果 电源足够安静、客户 RD 倾向于在120W x2放大器中设计 UCC256403 + UCC28019A。 由于 客户有一个3V3/+-5V 待机变压器、客户 可以通过整流15V 来为 UCC256403供电、因为 客户希望 UCC256403正常工作、并连接 UCC256403的 RVCC 来为28019A 加电。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kami

    UCC256403是 UCC25640X 系列的一部分、在 UCC256403中 HV 启动功能被禁用、因此 UCC256403的 HV 引脚可悬空或对地短路。 这就是 UCC256403需要 UCC256403的 VCC 外部偏置电源的原因。

    UCC256403的 RVCC 为13V、是 LDO 从 VCC 到 RVCC 的输出、因此 VCC 应连接到>13V 的外部偏置电源。