This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:在 MOSFET 的栅极上读取反相的栅极信号

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984118/ucc28950-gate-signals-read-inverted-at-the-gates-of-the-mosfet

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC27324

你(们)好

这是线程 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/980464/ucc28950-ucc28950-gate-signal-noise-at-the-gate-of-the-mofet 的延续

我们测量了控制器上的栅极信号、并测量了以下结果  

this is the output signals of the controller.

这是控制器板的输出。 我们能够读取 预期结果。 通道1为 OUT A、通道2为 OUT B、通道3为 OUT C、通道4为 OUT D。 这些信号相对于控制器接地进行测量。  

下图是控制器板(Channe 2)上的 OUTA 和 MOSFET A 栅极信号(通道1)的测量结果。

MOSFET 处的栅极信号相对于 源极进行测量(MOSFET 栅极处有+ve 探测、MOSFET 源极处有-ve 探测)

我们观察 到、信号在 MOSFET 的栅极处反相。  

下图是控制器板(Channe 2)上的 OUTB 和 MOSFET B 栅极信号(通道1)的测量值。

下图是控制器板(Channe 2)上的 outc 和 MOSFET C GATE 信号(通道1)的测量值。

下图是控制器板(Channe 2)上的 outD 和 MOSFET D 栅极信号(通道1)的测量值。

我们观察到的是信号 A 和 C 在 MOSFET 的栅极上测量时反相。  

我们所拥有的只是一个栅极驱动变压器和一个 ucc27324驱动器 IC。 我们还观察到、一旦控制器打开、消耗的电流为0.5A、然后在20至30秒后降至0.34A。 电阻器电压。 驱动器 IC 变得太热。  

我们将在 MOSFET 的栅极上测量以下参数

通道1是 栅极 A、通道2是栅极 B、通道3是栅极 C、通道4是栅极 D

我们还观察到、栅极信号 在几分钟后测量以下内容

我们在 delab 和 delcd 上有一个13k Ω 电阻器。 引脚。 它将延迟时间设置为70ns。 但是、我们测量的是240ns  

我们在计算延迟时间时是否有任何错误? (通道1:OUT A;通道2:OUTB)

 

这是由于栅极 A 和 C 的反相信号、我们看到 PSFB 转换器的输入侧发生短路。  

您能帮我们解决这个问题吗?

谢谢你  

此致

Harini Krishna  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用以下栅极驱动变压器。

    http://www.farnell.com/datasheets/2291929.pdf

    部件号 B82804A0264A210  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Mike 正在另一篇文章中回答您的帖子。 无需创建相同的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    Mike 正在另一篇文章中回答您的问题、无需在此创建相同的帖子。

    请允许我关闭帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此帖子是您的客户服务部门所说的、因为我错误地将正在进行的讨论报告为垃圾邮件、找不到更长的帖子进行回复。 当向客户服务部门传达同样的信息时、`我被要求打开一个新的帖子、其中包含上一个帖子的参考链接  

    我现在看到、旧版帖子可供讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    您能否帮助关闭此主题、因为另一篇帖子 可供讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ysnsheng、

    如何结束本次讨论?

    我是否将此帖子标记为已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请。