This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063启动驱动波形混乱

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985748/ucc28063-ucc28063-startup-drive-waveform-is-messy

器件型号:UCC28063

我们公司在应用 UCC28063芯片时遇到了一些技术问题、我们需要帮助解决这些问题。 请帮助安排时间

现有项目的输入范围为200-480、输出为800W。 问题在于、启动时驱动器在几个周期内处于混乱状态、峰值电流很大、即使它在 CCM 下也能工作、这对功率器件有很大影响、人们担心可能存在安全风险

相关测试波形显示在随附的图.docx 中

e2e.ti.com/.../4762.LM5036-debugging-problems-and-related-waveforms.docx

随附的原理图

e2e.ti.com/.../6303.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    在启动期间、当 PFC 输出电压升高时、输入电压将始终具有等于 PFC 输出电压的周期。 在此期间、没有来自 ZCD 引脚的信号、因此在启动期间无法避免 CCM。

    对于峰值电流风险、控制器具有 Rtset 以限制最大 Ton 时间、CS 采样以限制峰值电流。

    这两个引脚用于在启动期间保护系统。 请确认这两个引脚的合适值。