This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:逆变器的直流电流纹波

Guru**** 2517590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985502/ucc28180-dc-current-ripple-for-inverter

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28070A

您好!

我有一个系统、其输入为直流电压、输出为可配置交流电压。 该电路包含一个使电压加倍的升压转换器、以及一个产生大约50Hz 交流电压的单相逆变器。

我遇到的问题是逆变器引起的输入电流纹波太大、即平均电流的两倍。 这给我带来了很多问题、主要是因为系统依靠电池运行。 由于尺寸限制、大容量电容器的经典解决方案不适合我。  

到目前为止、我已经找到了一些解决方案来修改"经典"升压转换器的控制环路以补偿这种纹波、但它们意味着定制控制器。 我想知道是否有办法可以使用 UCC28180等 PFC 升压转换器来补偿该纹波? 如果不是、您知道我可以通过什么其他方法来实现它吗?

非常感谢、

费德里科