This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS92200:[常见问题解答] TPS92200:如何在五分钟内掌握工业市场中的 TPS92200D1/D2器件?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985775/faq-tps92200-faq-tps92200-how-to-master-tps92200d1-d2-device-in-indusrials-markets-within-five-minutes

器件型号:TPS92200

尊敬的 TI 专家:

  我发现 TPS92200是一款成本非常优化且性能良好的器件。 我想在我的新项目中使用它。 您能否为我提供有关该器件的快速介绍和设计指南? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      是的、如前所述、TPS92200是 一款1.5A 同步降压 LED 驱动器、具有30V 的最大输入电压。 通过集成高侧和低侧 NMOS 开关、TPS92200器件以超小解决方案尺寸提供高功率密度和高效率。 TPS92200器件采用峰值电流模式控制和完全内部补偿、可在各种工作条件下提供高瞬态响应性能。

      以下是我要向您介绍的一些要点、如下所示:

      高效率

        由于采用同步拓扑、低 Rdson 和低 FB 电压(99mV)、因此可实现非常高的效率、如下所示:

         

      2.灵活的调光选项

        TPS92200可支持非常灵活的调光方法、适用于大量应用和市场:

         

        有一些过孔可让您清楚地了解调光性能:

        具有模拟调光功能的 TPS92200D1:

         e2e.ti.com/.../TPS92200D1-Analogue-Dimming.wmv

        具有 PWM 调光功能的 TPS92200D1

         e2e.ti.com/.../TPS92200D1-PWM-Dimming.wmv

        具有模拟调光功能的 TPS92200D2

         e2e.ti.com/.../TPS92200D2-Analogue-Dimming.wmv

      3.全面保护

        TPS92200D1/D2集成了全面保护功能、包括:LED 开路;LED+接地短路;LED +/LED-短路;感测电阻开路/短路保护;热关断

       

      市场应用:

       TPS92200是一款非常通用的器件、可用于以下市场。当然、您的 CNA 可以找到更多应用和市场并与我们分享:

       

       有关电池充电应用、请参阅此 TI 参考设计: 具有开关 CC 电源的1s 至6s、高达1.5A 的锂离子电池充电器参考设计

      设计工具:

      以下是一些可帮助您加快设计和项目进度的有用工具和文档:

      外部计算工具 CNA 可帮助您选择电感器、当您选择电感器时、它需要使电感器电流纹波大于300mA。

       e2e.ti.com/.../TPS92200-Application-Calculation-V1.0.xlsx

      2.环路注意事项、您的 CNA 请参阅此应用手册: 峰值电流模式降压 LED 驱动器应用的环路响应注意事项

    BR

    肖恩