This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:UVLO 行为

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985341/tps55288-uvlo-behavior

器件型号:TPS55288

嗨、大家好。

我想知道 UVLO 行为。

UVLO 工作后电阻器状态会发生什么变化。

是否将设置或 becoms 保留为默认设置?

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您是指寄存器吗? 无电阻器。

    当 EN/UVLO 引脚电压被拉至0.4V 以下时、TPS55288处于关断模式、并且所有功能都被禁用。 所有内部寄存器被复位为缺省值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,刘先生。

    感谢你的答复。 我的错就是 Resitor 电阻器正确。
    此关断模式是否与 VIN 电压无关?
    我对 Vcc 使用内部稳压器。 我认为该稳压器是在 VIN 和 GND 之间构建的。

    因此、我认为 VIN 电压也会影响此行为。

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果 VIN 电压低于 VIN_UVLO、寄存器也将复位为默认值。