This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:BQ25792

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985339/bq25792evm-bq25792

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

无法建立到 BQ25792EVM 板的 USB2ANY 连接。

使用 TI 充电器 GUI 界面时、接收"未连接硬件。  无法连接"消息。  不确定我是否需要与 EVM 的所有其他连接来建立连接。  我确实使用 EVM 板的微型 USB 连接器将 EVM 板连接到了 PC、因此我认为该器件至少应该具有响应的功率。

不确定问题是否与串行端口配置选项有关-由于我在 TI 触觉驱动器 EVM 上使用了此 USB2ANY 适配器、因此目前将其设置为"Haptics DRV-USBCOM-EVM v 1.4"。  如果是、我看不到如何将其更改为适用于此 TI 充电器 EVM 的其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我有一些可以尝试的东西。 首先、让我们更新 USB2ANY 固件:

    这些步骤介绍了如何通过更新到最新固件来解决 USB2ANY 固件问题。

    1. 下载并安装 USB2ANY Explorer
    2. 按住 USB2ANY 框上的 S1并通电
    3. 打开 USB2ANY Explorer
    4. 更新应自动开始、请仔细按照 USB2ANY Explorer 步骤成功更新固件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    感谢您提供这些信息-更新 USB2ANY FW 似乎解决了我的连接问题。

    谢谢、

    Jason