This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623EV:LM2623Q1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623EV, LM2623, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985743/lm2623ev-lm2623q1

器件型号:LM2623EV
主题中讨论的其他器件: LM2623TPS61021A

您好,

我希望将 LM2623Q1用于直流/直流转换器。

输入:单节 AAA 碱性电池(1.5V)

输出:5V (最大负载为~ 0.3A)

1.这是一个好选择吗?

我能否使用  LM2623EV 评估板测试此应用(请注意、我使用单节碱性电池作为输入电源)

谢谢

Oded

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您可以申请试用 LM2623 EVM 板。 请注意、LM2623具有1.1V 启动电压要求。

    另一个选择是 TPS61021A、但其最大输出电压为4.0V。