This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:TS 引脚上拉高电阻器范围

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983962/bq25898-ts-pin-pull-high-resistor-range

器件型号:BQ25898

大家好、

客户询问 TS 引脚的上拉电阻范围。 使用71.5k 欧姆的大电阻器是否存在任何问题?

由于电池内部热敏电阻为100k Ω,因此客户只能使用71.5k Ω 和412k Ω 来设置电池充电电流。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    请检查电路板并验证 TS 功能是否按需要工作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    希望你们做得好!! 客户 在 PCB 板上有多个充电器 BQ25898D 电池温度检测失败。 BATT_TS 电压仅约为0.612V (正常值 约为1.78V)。 在没有电池的情况下、其电阻仅为27K 欧姆。 (正常值约为270千欧)

    客户拆卸 R6002和 R6003、但电阻器的值正确为71.5K 和412K 欧姆。

    即使它们将100k Ω 电阻焊接到电池 NTC 100k Ω 以测试 BATT_TS 电压,电压仍然为0.612V。

    正常和损坏充电器之间的 REGN 电压相同。

    它们还测量 TS 引脚附近的球,没有任何异常。

    客户想要分析此充电器的 BATT_TS 引脚上的故障。 该故障是否与上拉电阻器值有关? 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    1.未连接 NTC 时、VREGN 和 VTS 是什么?

    2.连接 NTC 时,为什么 VTS 正常为1.78V? 什么是 VREGN?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    在与客户核实后、他们会将器件发送到 FA。 感谢您的支持。

    此致、

    Mike