This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:非无缝节能模式

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985626/tlv62130-non-seamless-power-save-mode

器件型号:TLV62130

您好!

我将以下电路设置为5.25V 输出。 输入端还具有8个220uF 固态聚合物电容器(未显示)。 电感器是 Coilcraft 5030。

在振荡器上、我可以看到轻负载模式。 交流耦合显示出约60mV 峰间值、因此非常合理。

我有一个应用持续增加负载的机器、并记录发生 UVLO 的点、该点设置为4.5V。 我可以在示波器上看到、每当62130在其省电模式之间转换时(对于我而言、在大约~166mA 的电流下)、都会有一个尖峰触发我的 UVLO。  

我想知道我是否可以解决这个问题。 我已经在使用双倍的输出电容、而额外的电容似乎没有效果。

如果忽略 UVLO、交流分析会继续显示大约40mV 峰间值。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略、找到问题、这是我自己的行为。