This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:仅当一个相电流变为高电平时提供 OCL 保护

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985507/tps53647-ocl-protection-when-only-one-phase-current-goes-high

器件型号:TPS53647

尊敬的 TI:

尽管该器件具有电流平衡电路、但正如您所知、电流不能完全平衡而没有任何误差。 如果四个相位中的一个比其他三个相位具有更高的电流、并且只有该相位满足 OCL 条件、则 OCL 保护的行为如何?

在数据表中、它声称下一个导通脉冲将被延迟。 如果发生第1阶段 OCL (CSP1 > OCL_THRESHOLD)、是否会阻止第2/3/4阶段 PWM 触发?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OCL 保护本身仅将任何一个相位中的电流限制为所选的 OCL 限值。

    • 如果这种情况仅在瞬态期间的短时间内发生、等等... 转换器将继续正常调节。 逐周期限制本身并不表示发生灾难性故障。
    • 如果它持续时间更长、则可能会根据总电流和触发 IOUT_OC_FAULT 限制、但这会更慢、因为它基于 ADC。
    • 如果过流情况非常严重(例如短路)、则输出电压将下降并跳闸 UVP 保护、这会很快、如2us。 这是因为每个相位的 OCL 将 限制转换器的总输出电流。 如果负载(或短路...) 电压将降至零、并使 UVP 跳闸。  

    希望有道理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、这很有道理。

    但我认为可能还有一种情况、我看到其他供应商的控制器具有此类功能、但不确定 TI 是否可以、这就是热偏移。 任何相电流都可以添加正/负偏移。 这可能导致一个相电流明显比其他相电流高很多、如果没有触发故障、则可以永久保持。  

    这种情况下的 OCL 保护也可以同时处理电流平衡、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、OCL 限制是每个相位的绝对值、不受电流共享的影响。 TPS53647中有一个慢速环路、可调整每个相位的导通时间以匹配其电流。 但是、由于电流共享环路而导致的相电流转向(例如、某些相位的导通时间比其他相位稍长、以补偿 PCB/电感器不匹配)不会影响 TPS53647将触发每个相位的 OCL 并阻止电流流向它的电流。 OCL 的优先级高于电流共享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解您所说的内容。 让我们直接查看下面的快速示例。

    Iout (总电流)=40A 恒定电流、每个相10A。 如果第1相电流以某种方式突然跳至25A (可能是由热偏移功能或其他奇怪的发生引起的)。

    • 如果 OCL 限制阈值为30A、则不会发生任何情况、仅电流平衡环路会缓慢接管至新的稳定状态、因此电流将为25A、5A、5A、5A。
    • 如果 OCL 限制阈值为20A、则 OCL 会将相位1电流限制为仅20A。 同时、电流平衡还可用于调节其他相电流。 您是否意味着、只有相位1在脉冲上跳过以保持自身在20A、但相位2/3/4仍会正常触发 PWM、因此总电流为20A、6.67A、6.67A、6.67A?

    感谢您的善意解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="473237" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/985507/tps53647-ocl-protection-when-only-one-phase-current-goes-high/3640742 #3640742"]如果 OCL 限制阈值为30A、则不会发生任何情况、只是电流平衡环路缓慢接管到新的稳定状态、因此电流为25A、5A、5A、5A

    正确、电源转换将正常继续、Ishare 环路将纠正不平衡。  

    [引用 userid="473237" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/985507/tps53647-ocl-protection-when-only-one-phase-current-goes-high/3640742 #3640742"]
    • 如果 OCL 限制阈值为20A、则 OCL 会将相位1电流限制为仅20A。 同时、电流平衡还可用于调节其他相电流。 您是否意味着、只有相位1在脉冲上跳过以保持自身在20A、但相位2/3/4仍会正常触发 PWM、因此总电流为20A、6.67A、6.67A、6.67A?

    [/报价]

    正确。 第1阶段将跳过脉冲以使其自身保持在20A 以下、而其他脉冲只要电流低于阈值、仍会正常燃烧。 请注意、环路会 更快速地开始触发脉冲、以现在保持电压调节、因为有一个相位不会传递能量、这会与第一个相位相比、自然地增加其电流。  

    此外、还想提醒您、这里的 OCL 是 Valley OCL。 因此、直流电流大约高出1/2 IRIPPLE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢您 schurmann。