This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619升压输出短路保护原理

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985504/bq25619-bq25619-boost-output-short-protection-principle

器件型号:BQ25619

大家好、

客户想要添加升压输出接地短路保护、因此他们需要详细了解我们的 BQ25619输出保护(当启用升压时)、并使用 PMID 输出升压电压、将 PMID 短接至 GND。  

在上述条件的测试过程中、我看到、如果我将 EVM VPB 短接至 GND、几秒钟后、BST_CONFIG 位将清零; 如果我将 EMM VPB 短接至 GND 的时间非常短、然后让其恢复正常、BST_CONFIG 将不会清除。 您能否帮助分享更详细的内部升压接地短路保护 原理? 当升压输出对地短路时、我们的器件将如何工作? 谢谢。

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    由于 IP 原因、请向我发送电子邮件以进一步讨论此问题。

    感谢您的理解、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ricardo、已向您发送电子邮件以供进一步讨论。