This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22954:在 TI 的 PSpice 中、VIN = 0.9V 时出现错误

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22954, TPS22953, TPS22934

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984924/tps22954-error-occurs-at-vin-0-9v-in-pspice-for-ti

器件型号:TPS22954
主题中讨论的其他器件: TPS22953TPS22934

使用 PSpice for TI 对 TPS22954进行仿真时、VIN 电压为0.9V 时发生错误、无法执行仿真。 如果我将 TPS22954更改为 TPS22953并运行类似的仿真、它将正常结束。
是否可以在 VIN 0.9V 的条件下使用 TPS22954?

e2e.ti.com/.../TPS22954_5F00_STARTUP_2D00_VINVDDP_2D00_error.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    TPS22953和 TPS22954是姐妹器件、但提供的特性略有不同。 假设存在足够的 VBIAS、这两种电压均应在0.9V 输入电压下工作。 看到 TPS22953如何能够在0.9V 以下运行、我相信这里可能会出现 PSPICE 模型错误。 该团队将对此进行研究、但两个器件的输入电压均低于0.9V。

    请随时在 EVM 上运行您的测试以进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TPS22953、VIN = 0.9V 时、仿真正常结束。 我想使用放电设备、因此我使用 TPS22954对其进行了仿真。 据说、即使在 TPS22954和 VIN = 0.9V 的情况下也能正常工作、因此我们将使用 TPS22934继续进行设计。
    据说可能会出现 PSPICE 模型错误、但如果发现错误原因、如果您能告诉我们、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我还建议您首先在 EVM 上测试您的设计。 您还可以分享您的 pspice 项目吗? 我将在我的末尾运行一些测试、在确认问题后、我将把测试结果发送给我们的建模团队。 遗憾的是、这里的周转非常慢、但在芯片级、TPS22953和 TPS22954之间的唯一区别是 QOD 的存在。 它们是同一器件的不同版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已确认。