This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81:关于 IQ 和禁用

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982840/tps7b81-about-iq-and-disable

器件型号:TPS7B81

您好、E2E、

第1个;
请告诉我 IQ 的描述。
Iout = 0mA、-> Iq = 1.9uA
Iout = 0.2mA -> Iq = 2.7uA
当 Iout 大于0mA 时、Iq 为什么会增加?

第2次;
请参阅随附的。
CH1 (B):EN (带 VIN)(直接连接)
CH2 (C):Vout
CH3 (P):Iout(0A、空载)
当 EN 达到2V 以下时、Vout 急剧下降。 请告诉我 Vout 下降的原因。 该器件是否具有输出侧放电功能?

第3次;
内部 FET 体二极管的正向电压是多少? 我们要计算体二极管的反向电流耐受能力。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、  

    您的 Iq 没有随负载升高、接地电流为。  由于栅极驱动器需要增加(在导通晶体管上)以支持 RDSON 两端的压降、因此接地电流随负载电流而增加。 静态电流是在 ILOAD = 0mA 时开启所有 LDO 内部组件所需的电流。

    请参阅 有关静态电流的 LDO 基础视频

    该器件的 Venable 为2V。 由于 EN 和 VIN 相互连接、VOUT 跟踪 VIN (当其下降到低于稳压值时)、直到器件输入超过2V 阈值并且器件被禁用。   

    有多种方法可将 ENABLE 引脚用作电压监控器、从而获得更精确的上升沿和下降沿-请参阅 精密启动延迟应用手册

    我正在查看该器件的正向电压。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、  

    由于正向偏置不是 LDO 的预期用途、因此我们无法提供在建议的工作条件之外使用器件的信息(我们无法保证器件按预期工作)。  

    建议反向偏置不超过额定电流的5%(对于该器件、为7.5mA)。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Juliette、您好!

    当 EN 达到2V 以下时、Vout 急剧下降。 请告诉我 Vout 下降的原因。 该器件是否具有输出侧放电功能?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、  

    如上所述、该器件的 Venable (min)为2V。 高于2V 但低于稳压值时 、VOUT 跟踪 VIN。 低于2V 时、输出将被禁用、其下降速率取决于输出电容器放电。  

    有关 更精确的上升沿和下降沿-请参阅 精密启动延迟应用手册

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附加的图像是在空载(打开)和无 Cout 情况下捕获的。
    Vout 的急剧下降不是由电容放电引起的。 由 LDO 决定。
    Vout 电荷从哪里开始? 电压分压电阻?
    如果是、分压器电阻非常小。

    这个问题的目的是为了确认是否需要一个反向二极管。
    如果 VEN 变为2V 或更低且器件停止运行时 Vout 急剧下降的现象是正常现象、我们认为反二极管是不必要的。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    为了实现稳定性、该器件需要1uF 输出电容器、因此在生产时请记住这一点。

    除输出电容器外、电路板上始终存在寄生电容[可能处于10s pF 范围内-取决于布局]。 内部设定点电阻器正在对寄生电容放电、这是合理的预期。 在低 Iq LDO 中、内部 FB 电阻器可处于兆欧姆范围内、以保持 Iq 较低。 根据您的测试数据、FB 电阻器看起来会使您的寄生电容放电;但是、我们可以执行另一项测试来确认。

    为了确保电流不会流过体二极管、您需要在  关断期间测量流入输入引脚的电流。 如果您在 Vout 降至0V 时看到电流尖峰、则电流将流入体二极管、您将知道是否需要体阻二极管。

    最棒的

    Juliette