This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97395Q4M:电路审查请求

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD97395Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985449/csd97395q4m-circuit-review-request

器件型号:CSD97395Q4M

您好!

我的客户正在使用 CSD97395Q4M 开发产品。

请确认您对以下电路的查询。

我想将连接到 BOOT 引脚的电容器的电容值从1uF 更改为100nF、是否有任何问题?

2.连接到数据表上所示 BOOT 引脚的电路由电阻器+电容器组成。

必须施加电阻器吗?

如果是、应对电阻器的电容值施加什么电压?

3.如果您有应用手册材料,请告诉我。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    使用100nF BOOT 电容没有问题。我们建议添加与 Cboot 串联的电阻器(Rboot)、或者在 需要 Rboot 时至少保留布局空间。  

    与 缓冲器相比、Rboot 可帮助减少 VSW 振铃、而对效率的影响更小、因为 Rboot 只会降低 HS FET 的导通速度。 较高的 Rboot 值可对 VSW 振铃提供较高的抑制效果。 Rboot 的值应根据基准测试验证结果和可接受的 VSW 振铃性能来确定。 Rboot 值 不 应影响您选择的 Cboot 值。