This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10503EXT:数据表与 Webench

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983790/lmz10503ext-datasheet-vs-webench

器件型号:LMZ10503EXT

您好!

该器件的数据表中提供了将5V 转换为2.5V 的示例(第8.2和8.3节)。 当我将数据表中给出的 Rfbt 和 Rfbb 电阻值输入 Webench 时、会抱怨这些值低于允许的最小值。 我对此有两个问题:

1 -我应该相信哪一个、数据表或 Webench?

2 -当我将输出电流从3A 更改为1A 时、Rfbt 和 Rfbb 的两个电阻值似乎会发生很大的变化。 如果输出电压保持不变、为什么会出现这种情况? 这些电阻器是否主要用于分压器用途?

提前感谢您的支持

射线 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    这是 Webench 的问题、 我将与我们支持这一问题的团队进行核实。

    您应始终按照数据表获取有关我们器件应用的建议。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    您是否有机会与您的团队核实此问题?

    此外、您是否还想让其他人回答我的第二个问题。

    此致、

    射线 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    因此、实际上、如果您想在电阻分压器组中插入任何值、 您首先必须单击器件、然后转至"选择替代"、然后在窗口顶部有一个"编辑"按钮、该按钮允许更改值的建议限制:  

    因此、出于某种原因、默认情况下 Webench 仅为此选择一个值、但您可以将其更改为所需的值。

    是的、这些电阻器用于分压器。 我将与团队一起了解他们为什么会随输出电流而变化。

    在任何情况下、遵循数据表都是最佳做法。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    因此、WEBENCH 还会针对不同的输出电流更改输出电容器的总电容和 ESR。

    这意味着 必须修改环路补偿-即使输出电压保持不变。 因此、更改顶部电阻器值是合理的。 然后底部电阻器也将发生变化、以保持相同的 VOUT。
    请查看 数据表的表4 、了解环路补偿组件值。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢您的支持。  您 回答了我的所有问题。

    射线 P