This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TI#39;s 电源方案 LM5022+TI#39;s PSE 控制器方案 TPS23861构成 PSE 开关 CE 异常

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20588, LM5022, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982393/tps23861-ti-s-power-scheme-lm5022-ti-s-pse-controller-scheme-tps23861-constitute-the-pse-switch-ce-exception

主题中讨论的其他器件:PMP20588LM5022TPS23861

这是完全参考 TI 参考设计的原理图、TI 的图纸编号为 PMP20588.Web 链接 :www.ti.com.cn/.../PMP20588

变化是变压器从 PA6582-AL 更改为25SEFD-0901DJNL。

以下是问题:

 

现在使用 TI 的电源方案 LM5022+TI 的 PSE 控制器方案 TPS23861 4端口 PSE 开关的设计、CE (传导)和 RE (辐射)测试结果如下所示、其中 CE 超出了更多的指数、我们希望 TI 能提供相关的测试数据和改进建议。变压器为25SEFD-0901DJNL (009:YEL731RPN)。


CE:PSE 电源正常工作、PSE 端口具有数据、其他网络端口 CE 曲线

CE:PSE 电源正常工作、但当其他端口具有 CE 曲线时、PSE 端口没有数据

关于

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您是在电源输入端还是 PSE 的 RJ45上测量 EMI? 您是否有设计原理图供参考? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 RJ45处测量了 EMI、并根据 TI 官方文档复制了设计原理图。 参考图是 PMP20588。 电源输入存在差异、已调整 RT、它为150K、开关频率约为115K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的输入。 PMP20588是一个展示了一个经验证的电源解决方案的参考设计。 EMI 更多地是系统级规格、在终端设备设计级别、EMI 规格会因布局、组件选择、组件放置等而有很大差异。

    我确实看到、该参考设计确实进行了一些调整、以添加一些滤波以帮助解决 EMI 问题。

    您是否曾尝试在 PSE 端口放置较大的共模扼流圈以帮助降低 EMI? 您还可以添加串联的铁氧体磁珠(高侧和低侧)、以帮助实现更高频率的 EMI。

    请告诉我们这是否有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 RT to113KΩ 更改为使频率满足150kHz,、然后用 铜箔屏蔽变压器。 不带 PSE 的 RJ45的结果发生了良好变化、但带 PSE 的 RJ45仍然很糟糕。 QP 和 AV 高达100dBu、 较高点的频率为150kHz 的整数倍、满足 LM5022的开关频率。

    我还在 PSE 端口添加了共模扼流圈(TDK:ACM7060-701-2PL)、然后为共模扼流圈和共模扼流圈后面添加了一个1nF 电容。 但这似乎是无用的。

    带 PSE +变压器屏蔽的 RJ45。

    PSE +变压器屏蔽的 RJ45。

     变压器 PIN7上的波形:

     变压器引脚3/4处的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、我想仔细检查您的 EMI 设置。  您是否使用 PoE LISN? PSE 连接到耦合侧、而 PD 连接到去耦侧?  有趣的是、共模扼流圈没有发生任何变化。 您是否尝试提高 C30? 您能否尝试移除 C49以最大程度地减小共模电流? 较低的频率通常与共模电流有关、我希望确保我突出显示的组件有所不同。

    最后、 对于 PoE 系统、 哪些节点连接到 EMI 设置的接地? 谢谢!