This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:TS2用于关断唤醒

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982787/bq76952-ts2-use-for-shutdown-wake-up

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: ISO1540

大家好、

我的项目使用2xbq76952堆叠在一起以管理24节电池、而 bq76952使用隔离式 i2c (ISO1540)与主机 MCU 通信。 现在、我在使用 I2C 命令进入关断模式时遇到了一些问题、 使用光耦合 器的硬件在初级侧使用 MCU 控制第二侧、将 TS2连接或断开与 VSS 的连接、因为我希望使用 MCU 唤醒每个 bq76952。 存在一些问题:

在我发送关断 conmmand 时、器件将不会进入关断模式、我读取电池状态寄存器(0x258d)、指示器件接收到关断但不执行。 为什么会发生这种情况? 通过一个1k 电阻器将器件的 LD 引脚连接到 VSS。 我测量的 TS2引脚为0V。  低于 VWAKEONTS2的剂量 TS2会导致器件不进入压降模式?

2.我注意到手册中提到的 TS2默认设置为18K 上拉电阻、我还尝试将 TS2引脚配置为 ADC 输入、但为什么 TS2仍然为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    1.听起来部件有某种情况可防止关断。  检查 TS2引脚上的充电器检测设置和状态。  请参阅技术参考手册第7.5节。 您有 LD 下拉电阻、确保 TS2悬空、以便可以上拉至5V 唤醒条件、是 的、TS2保持在 VWAKEONTS2以下将防止关断模式。

    2.当 TS2用于温度测量时、它仅在测量时被上拉。  使用仪表进行测量时、通常会显示0V。 使用示波器检查引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    TS2不是浮动的、但通过光耦合器(TLP291)的第二侧连接到 VSS、我怀疑使用此 coppller 的设计有问题。 如果我移除该耦合器、器件可以随时关闭。

    仍然有一些困惑、如果我先发送 RESET() 0x0012命令并发送 SHUTDOWN ()、它即使在焊接了 TLP291的情况下也能正常工作。

    另一件事是 shutdown 命令 只能发送一次,是否正常? 我认为设备处于 FULLACCESS 模式。  我对 OTP 进行编程、仅启用 REG0 和 REG1 (5V)、而 REG1用于 ISO1540电源和 I2C 上拉。 当我仅发送一次关断命令时、Reg1指示灯 LED 将熄灭。

    关断模式下、TS2与 VSS 之间的电压约为3.6V、这是否正常?

    请参阅随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    复位将清除 BQ76952的配置、如果使用复位、则不写入 OTP、它将关闭 REG1和 REG2。  您提到已使用稳压器设置写入 OTP、因此复位后 REG1和 REG2应该仍然存在、但 OTP 中未包含的其他设置将丢失。  其他设置可能会产生一些影响、但这并不清楚。

    在器件未密封的情况下、单次关断将关断器件、但第二次关断将跳过技术参考手册第7.5节中所述的延迟。

    关断时、TS2将拉至5V、并查找低于 VWAKEONTS2的电压以唤醒。  上拉至5V 为高阻抗。  如果光耦合器存在一定的泄漏、它将拉低电压、或者如果使用具有中等源阻抗的仪表、它也将拉低电压。  因此、3.6V 电压可能是正常的测量值、因此不应阻止器件关断或唤醒。

    原理图中的观察结果:

    • PACK 引脚连接到 BAT+_A2、即电芯16。  PACK 引脚应通过10k 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WM5295

    关断命令不起作用、它看起来像是光耦合器的泄漏电流、在更改为其他模型后、它就起作用了。 谢谢!!

    现在、我遇到另一个新问题、让我感到非常痛苦... 如前所述、我的项目使用2个 bq76952堆叠在一起来管理24节电池、较低的 bq76952 (可能称为 AFE1)烧坏了几次、但 AFE2工作正常。 当我将所有电池连接到 BMS PCB 时、两个 AFE 均工作正常、并且我可以读出电池电压。 但是、当使用数字万用表测量电池单元(不在此 BMS 板上)时、只有一个探针连接到电池1的负极接线柱、芯片立即损坏、这种情况会发生不止一次、因此很难责怪静电。 关于 AFE1.sch、它还用于测量总封装电压、分压到芯片 ADC 的电压低于1.5V。  我将发布我的原理图、并帮助检查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    这真的令人失望。 IC 以不同的方式发生故障、根据我的经验、封装中的孔通常是具有显著电流能力的过压。  我 无法识别 AFE 电路中的问题。 您有用于通信线路的隔离器、您可以检查其他接口电路的所有参考电平、但这些电平似乎不应从仪表探针连接发生变化、除非它将电路中的第二个点偏置到 GND。

    我不能识别 GND_AFE2如何连接到 C16_A1和 C1N_A2。  这些必须处于相同的直流电势。  您对电路更熟悉、并且很可能会识别它。  

    请告诉我们您的发现。