This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022AEVM-001:使用 EV2400进行编程

Guru**** 2538730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983900/bq2022aevm-001-programming-using-ev2400

器件型号:BQ2022AEVM-001
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ2022A

您好!  

将具有 EV2400的 bq2022A EVM 用作 PC 接口、以便对 EPROM IC 进行编程。 尽管固件已更新、PROG 引脚电压仍为0V。  

然后、我们尝试 在外部提供3.3V 电压、持续2.5ms、能够在 IC 中写入。  

如用户指南中所述、我们如何使用 EV2400对 bq2022A 进行编程、因为 PROG 引脚需要来自 HDQ 接口的输出。

此致、

Anjanaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjanaa、

    您能否检查 EV2400的固件版本? 我认为、与 BQ2022A 进行通信需要 v0.28。 固件和更新说明可从 以下网址获得:https://www.ti.com/tool/EV2400

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我们正在尝试更新固件(v0.28)。 PROG 引脚中没有电压

    此致、  

    Anjanaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样您就可以获得正确的 EV2400固件。 PROG 引脚(  EV2400 HDQ 端口的 VOUT3引脚3.2)应仅在进行编程时生成脉冲。 这由 BQ2022A 评估软件控制。

    我假设您还像 EVM 用户指南中的图3-1那样将12V 电压连接到电路板、并且安装了 J3?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我们提供了12V 电压、并安装了 J3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用示波器监测 PROG 引脚(EV2400的 VOUT3引脚3.2)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是否使用示波器监控 PROG 引脚(EV2400的 VOUT3引脚3.2)?

    是的、我们使用的是。

    2.虽然我们尝试在所有页面中写入、但无法在所有页面中写入。 只有在第0页(网格0)中、我们才能通过在2.5ms 内为 PROG 引脚提供外部3.3V 电压来进行写入。

    tEPROG 时序是否正确或要遵循的任何步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjanaa、

    遗憾的是、我没有 BQ2022A 板可用于测试此情况、也没有针对此器件使用 EV2400的经验。 我认为最安全的方法是使用数据表指导并从外部提供编程脉冲。 关于编程脉冲宽度(最小值为2.5ms)、数据表应该是正确的。

    此致、

    Matt