This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:电动自行车中的 bq79616-Q1应用

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, EMB1499Q, EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984808/bq79616-q1-bq79616-q1-application-in-ebike

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455AEMB1499QEMB1428Q

您好、先生、

我的客户考虑在电动自行车应用中使用 bq79616、您是否建议如下方框图是合理的?

另一个问题是、如果需要将 bq79600连接到 MCU?

还是无法使用 bq79600?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    无需使用 bq79600、但可以选择将其用作 MCU 的桥接接口。 有关这些优势的更多信息、请参阅 bq79600产品文件夹页面。 我们通常不建议使用 EMB 器件进行设计、尤其是在不与 bq76pl455a 配合使用的情况下。 您能否解释一下设计为何会使用这些器件、而不仅仅是使用 bq79616上的集成无源电池平衡 FET?

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taylor:  

    在 TI EM1402 EVM 文件中的有源平衡帧(BQ76PL455A=EMB1428Q + EMB1499Q)上、如果 BQ79616可用于替代 BQ76PL455A 功能、请使用 GPIO 引脚控制 EMB1428Q=EMB1499Q 实现有源平衡??

    我的团队希望使用 BQ79616而不是 BQ76PL455A 来积极平衡 EMB1428Q+EMB1499Q。 这将是产品的一个优势、它可以实现更大的平衡电流。

    感谢 LAN 帮助~~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户仍在考虑哪种解决方案会更好。

    BQ79616 (如 BQ76P455)是否可以使用 GPIO 控制 EMB1428Q*3+EMB1499*1进行主动电池平衡?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    正如我提到过的、我们不推荐使用嵌入式器件的 bq79616、因为我们没有使用嵌入式器件设计/验证测试、因此如果客户希望这样做、我们的支持将非常有限。 我们欢迎他们进行自我测试以确定、但我们不能保证性能。 我们的所有支持材料和 GUI 都可以与 bq76pl455a 配合使用。如果可能、我强烈建议使用无源平衡。

    此致、

    泰勒