This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关合适产品推荐的咨询

Guru**** 2592640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ769142, BQ76942, BQ76930, BQ77915, BQ76940, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985390/inquiry-about-suitable-product-recommendations

主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ769142BQ76942BQ76930BQ77915BQ76940BQ76952

您好!

客户正在寻找具有以下规格的产品。

IC 的近似规格如下所示。

1.电池组保护功能

2.电池平衡功能

电池监控

4. MCU 类型

请推荐该产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    有多种产品可供选择。 您需要考虑电池中有多少节串联电池。 BQ77915是一款具有电池平衡功能的保护器、可用于多达5节电池、并可进行堆叠以实现更高的电池节数、但它不会连接到不提供测量的 MCU。 BQ769x0系列(BQ76920、BQ76930、BQ76940)可能是最佳选择-它与 MCU 配合使用、具有电池平衡功能并测量电压、电流和温度。 有许多 TI 参考设计可用于这些产品。 还有 BQ769x2系列(BQ76952、BQ76942、BQ769142)、这是我们最新的监控器系列。 它们具有许多更高级的功能。

    此致、

    Matt