This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:输出电流

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6505A, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985232/ucc12050-output-current

器件型号:UCC12050
主题中讨论的其他器件:SN6505BSN6505A

你(们)好

我的客户希望确认输出是否可以为0.5A
或推荐合适的产品
输入5V 至输出5V
电流0.5A


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    对于集成变压器、控制器和开关、UCC12050是同类产品中厚度最低、集成度最高、EM 辐射最低的直流/直流偏置转换器模块、但其功率限制为500mW、因此100mA 时的电压为5V 是此处的输出限制。 另一种常用的5V 隔离式偏置选项是 SN6505A 和 SN6505B、这是一款开环推挽驱动器、具有 UCC12050等集成开关、但使用外部变压器和整流二极管。 借助外部变压器、SN6505x 可轻松处理高达1A 的电流、从而提供5V 偏置输出。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M