This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:对 BQ76952EVM 的 U11进行编程

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985423/bq76952evm-programming-u11-of-bq76952evm

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好、TI 团队、

根据您的最后建议[下载并解压缩更新程序安装程序。  运行 EV2400Updater-0.28-windows-installer.exe。  典型的安装目录为 C:\\ti\ev2400。  将 USB 电缆连接到电路板。  运行 EV2400_Updater_v0028.exe 并按照命令窗口中的提示进行操作。] 用于在 BQ76952EVM 中对 U11进行编程。

我执行了这些步骤、但命令提示符上显示的消息是:

未检测到免费 EV2400。 如果连接了一个且 LED 未亮起、请尝试通过-s 选项运行此程序。

按 Enter 键继续...

进入后、屏幕为空白。 请建议解决方案。

此致、

Somya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Somya、

    对于 BQ76952EVM、您实际上需要使用不同版本的固件(v0.32)。 这是 EVM 随附的版本。  我将通过私人邮件向您发送链接。

    运行更新程序时,可以尝试在命令后键入"-s",以查看是否正常工作。 EVM 上 USB 连接器旁边还有一个按钮-您可以尝试按此按钮以查看 PC 是否会识别 u11。 如果它仍然不能识别它、则电路板上仍可能存在问题。

    此致、

    Matt