This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:关于 VAP /OTG /FRS 配置比较

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984733/bq25731-about-vap-otg-frs-configuration-comparison

器件型号:BQ25731

您好!

数据表介绍了"VAP/OTG/FRS 配置比较"。
让我向您询问有关下表的两个问题。

1、案例1和案例5的充电器状态相同。
  您能否举一个案例1和案例5之间的区别以及如何正确使用它们的示例?

CASE2和 CASE3的充电器状态相同。
  您能否举一个案例说明 CASE2和 CASE3之间的区别以及如何正确使用它们?



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

     

    该表提供了一些示例、用于说明可导致启用/禁用 OTG 和 FRS 的条件。

     

    1)案例1和案例5均仅连接了电池(无适配器)。 这两种情况的区别在于 OTG 模式的禁用方式。 在第1种情况下、由于 OTG/VAP/FRS 引脚为低电平、充电器不处于 OTG 模式。 在#5情况下、即使 OTG/VAP/FRS 引脚被拉至高电平、由于 EN_OTG 位= 0、充电器仍不处于 OTG 模式。

     

    2) 2)案例2和案例3之间的差异是 FRS 被禁用的原因。 在第2种情况下、由于 OTG_VAP_MODE 位= 0、FRS 被禁用。 在#3情况下、即使 OTG_VAP_MODE 位正确设置为1、FRS 仍会禁用、因为 EN_FRS 位= 0。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢你的答复。
    我知道 有两种方法可以分别禁用它们。

    EN_OTG 位= 0与  OTG/VAP/FRS 引脚为低电平
    EN_FRS 位= 0与  OTG_VAP_MODE 位正确设置为1

    如何 正确使用 DISABLE 方法?
    使用 EN_OTG (EN_FRS) 位或 OTG/VAP/FRS 引脚、哪一个更好?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

     

    如数据表的第9.3.3节所述、在 OTG/VAP/FRS 引脚已被拉高后、不建议更改 OTG_VAP_MODE 和 EN_FRS 位。 关于 FRS、我建议将 OTG/VAP/FRS 引脚拉为低电平、然后适当地设置位、最后在您希望重新启用 FRS 时再次将 OTG/VAP/FRS 引脚拉为高电平。

     

    关于 OTG 模式、EN_OTG 位比较宽松。 如前一段所述、您可以将 OTG/VAP/FRS 引脚拉至低电平或高电平以禁用或启用 OTG 模式。 或者、如果 OTG/VAP/FRS 引脚已被拉高并且 OTG_VAP_MODE 位已为1、则可以向 EN_OTG 位写入以禁用或启用 OTG 模式。 两种方法都可以。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的友好支持。
    让我再问一个关于案例1的问题。
    如果在案例1中 EN_OTG 位设置为1、 则 OTG/VAP/FRS 引脚设置是否优先?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

     

    您的理解是正确的。 如果在#1情况下 EN_OTG 位设置为1、则充电器状态不会改变。 BQ25731将不会进入 OTG 模式、因为 OTG/VAP/FRS 引脚为低电平。

     

    表9-1中的"X"表示"无关"条件。 换句话说、对于情况#1、由于 OTG/VAP/FRS 引脚为低电平、EN_OTG 是0还是1无关紧要。 由于 OTG/VAP/FRS 引脚优先、充电器状态不会改变。

     

    此致、

    Angelo