This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:器件建议

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758EVM-080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985578/tps23730-device-recommendation

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件:TPS23758EVM-080

您好!

我的客户希望为 PD 构建电力输送解决方案。 最后、设计必须非常平坦:

  • 高度最终设计<10mm
  • 输入电压范围 -在最大13W 时符合802.3 af/
  • 它是哪种类型的输入源- 802.3 af/ at 符合标准的电源
  • 0输出电压- 5V 或12V、或1.8V、3.3V、5V/12V 多轨
  • 输出轨将要供电的功率-模拟放大器、DDR2、微处理器
  • 需要隔离-符合802.3 af/at 标准
  • 效率 >80%
  • 输出纹波<50mV
  • 开关频率 >250kHz

为此、您会推荐哪些器件/参考设计。

谢谢  

1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议使用 TPS23758EVM-080。 我与 linkcom 合作定义了一个小于10mm 的新变压器。 请通过 TI 电子邮件向我发送电子邮件、我可以向您发送规格表和所需的 EVM 修改。

    我认为另一个挑战是确保 RJ-45低于10mm。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师