This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:超过30ms PMID 干扰

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984816/bq25895m-getting-past-30ms-pmid-glitch

器件型号:BQ25895M

从 VBUS 断开连接到升压模式运行之间、我确实需要越过 PMID 输出上出现的干扰。  从 大约5V 到大约 Vbat、这似乎最多可以下降30ms、然后再次上升到大约5V。  (我的示波器已显示约33ms。)  LOL、这个时序是根据设计的、但我仍然将其称为输出上的毛刺脉冲!  抱歉...

我以前没有使用过超级电容器、但我想添加一个。  使用 https://www.eaton.com/us/en-us/products/electronic-components/supercapacitor-calculator.html 上的 Eaton 计算 器、我发现一个包含2个 HV0810-2R7105-R ("字符串")的串联连接可以解决我的问题。  我想在这个论坛上再次检查一下。  我已附上 Eaton 计算器结果。

问题1:如果我暂时将 PMID 引脚接地短路、会发生什么情况?  如果这不是问题、那么我可以将这个超级电容器串直接连接到 PMID。  它具有大约0.8欧姆的 ESR、因此、如果最初为5V、则尝试从 PMID 汲取6.25A 的电流、假设电容器上具有零电荷(电压)且 VBUS 刚刚连接。  当然、PMID 会下降、但只会瞬间下降。  电容串充电一半后、该电流将仅为3.1A、然后逐渐减小。

后来、当 VBUS 断开连接时、Eaton 计算 器建议超级电容器串可以在超过35mS 的时间内提供我需要的800mA 电流、然后升压模式开始运行、既为我的800mA 电流供电、又通过当时仅有的轻微放电为超级电容器充电。

问题2:如果最初的6.25A 是一个问题、我想知道在 PMID 和超级电容器串之间放置几个部件。  我的负载仍会直接连接到 PMID。  这两个器件将是一个用于为超级电容器充电的1.4 Ω 1W 电阻器、并且与该肖特基二极管并联、以便在1.4欧姆以上的压降更小的情况下对超级电容器放电。  我要记住两个二极管、在800mA 时会下降0.35V 或0.53V。  我的计算表明、具有中间电阻器的超级电容器从 PMID 汲取的电流不超过3.1A、即使超级电容器已完全放电。  同时、具有中间二极管的超级电容器将为我的负载提供至少3.72V 的电压。  (根据附件 pdf、40ms 时超级电容器提供的电压为4.25V、额外的0.53V 二极管压降更少。)

我是疯了、还是可能会让我错过干扰问题?  非常感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../EatonSuperCapCalculatorResult-_2D00_-Two-HV0810_2D00_2R7105_2D00_R-in-series.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅《使用电池在 d/s 上运行的8.2.5升压模式》、在 VBUS 降至低于 BAT+VSLEEP 之前、升压操作将不会被启用。 因此、当电源从 VBUS 变为电池时、PMID 下降是不可避免的。  在 SYS 和 PMID 之间添加肖特基二极管可防止电压降低于 VBAT。  

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解。  但是、正如从 SYS 到 PMID 的肖特基二极管可防止压降低于 VBAT、从超级电容器到 PMID 的肖特基二极管将防止压降低于超级电容器电压、而二极管压降则非常小。  因此、如果超级电容器电压 能够维持所需的电流负载和电压、升压运行所需的时间超过30ms、则可以消除压降、即干扰、从而减轻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个问题仍然存在。  你碰巧知道,宁吗?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    额定 VBUS 输入电流为3.25A。 额定 PMID 输出电流为3.1A。    不建议在超过这些条件 的情况下运行器件、否则可能会损坏器件。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认。  谢谢。