This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19505KCS:RoHS 占空7 (c)-IV

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19505KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985527/csd19505kcs-rohs-excemption-7-c--iv

器件型号:CSD19505KCS

大家好、

我正在寻找 符合 RoHS 2竞争7 (c)-IV 标准的 CSD19505KCS 替代产品

您可以在此处推荐什么?

我还想知道为什么器件在材料成分搜索中有两个条目。
一个将其列为绿色-是、另一个不是

BR、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    感谢您对此进行检查。

    豁免7 (c) IV 是:集成电路或分立半导体中电容器的 PZT 基介电陶瓷材料中的铅

    这不适用于我们的功率 MOSFET。

    我们使用的豁免是豁免7 (a)。 我们之所以获得豁免7 (a)、是因为裸片连接中存在铅、这对于每个供应商的所有较大裸片 TO-220 MOSFET 都是如此。 目前市场上没有适用于更大芯片尺寸的可行无铅解决方案、这些裸片可满足高含量 Pb 焊料的可靠性、电气和热性能要求。

    至于同一部件有2个条目的原因、感谢您指出这一点、我需要在网上更正。 部件应为绿色:是

    如有任何其他问题、我建议您给我发送一封电子邮件