This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:MON 中发生错误更改

Guru**** 2537260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90SEQ64EVM-650, UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983190/ucd90120a-wrong-alter-happened-in-mon

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件:UCD90SEQ64EVM-650

大家好、

客户使用我们的 EVM 板进行评估、但他们在这里遇到了一些问题。

需要团队的帮助来解决这个问题。 请参阅随附的文件以了解其编程设置。

此外、他们还想了解以下问题。

谢谢

EVM 板:TI HPA650 REV。 B、UCD90SEQ64EVM-650、具有 UCD90120A 芯片 inside.e2e.ti.com/.../EVM-Programming.pdf
(1)裕度限制和 FPWM 功能之间的关系
(2)以及如何实现 FPWM 功能并针对紧急情况进行测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    首先、我建议客户参考随附的快速指南、了解一些基本用途。

    e2e.ti.com/.../UCD90xxx-_807B13667F4F28754B628A51_.pptx

    裕度调节是为4角测试进行设计、以确保电源能够在最小/最大电压范围内可靠工作。 您需要准备一个特殊电路才能使用此功能。  请参阅以下两个应用手册和设计电子表格。  

      

    让我确切地知道他们想要做什么、以便我能够更好地提供帮助。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    我是此请求的客户。

    感谢您为您提供许多文档。 非常有帮助、尤其是 PPT。

    实际上、序列、使能行为和裕度条件易于实现。

    在提出这个问题之前、我还根据设计指南和 Excel 设置了占空比和频率。

    ---------------------------------------------------- 问题行------------------------------------------------------------

    目前、我使用电子负载来模拟裕度测试的标准。

    通常、Vout = 1.8V、裕度高(mH)= 1.836V、 裕度低(ML)= 1.764V、

    我也设置了 Vout scal。

    裕度设置为"低"、"操作 CMD"设置为开启、使用电子负载持续使裕度低条件下的电压。

    UVF 信号为 ALERT (实际上、一旦 CTRL 拉高、就会出现该故障警报)、

    但我看不到具有特定频率和电压的 FPWM LED 照明回到裕度标准。

    我还发现、一旦 CTRL 上拉为高电平、FPWM 就会短暂亮起(在一秒内)、

    电压不是每次都随机返回裕度标准、这些行为是正确的还是我错过了什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于裕度测试、无需使用任何电负载。 它在 UCD 和下游电源之间完成。  

    当开启裕度调节时、UCD 将更改 PWM 的占空比以影响电源的反馈电压、从而相应地调整输出电压以进行裕度高/低测试。 无需使用负载进行仿真。  这里的负载是多少?

    为了进行裕量调节、需要满足两个条件:

    电源轨是物理开启的(这意味着满足 on/off_config 的条件以开启电源轨、满足电源轨对依赖项的定序)

    2.电源轨电压高于 POWER_Good 阈值  

    您必须首先解决 UV 故障问题。 裕量调节和 UV 阈值之间存在约1%的差异。 您可以尝试增大间隙。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    电负载是我对裕度角测试的误解。 现在将其丢弃、谢谢。

    目前、我使用连接到 UCD EVM 器件的1.8V 电源芯片

    电源芯片 Vout -> UCD 器件的 MON

    电源芯片 VFB ->带 T 电路的 FPWM 引脚、请参阅 TI 设计指南

    电源芯片 GND -> UCD 器件 GND

    注意:

    (1)电源芯片不支持软件功能、可以吗?

    (2) Dupont Line 实现的所有连接是否合适?

    从 Fusion GUI 的监视器显示中、它始终合法地显示1.799~1.805V 信息、我不明白为什么发生了 UVF!!!

    我将裕度低值设置为1.764V、但结果是将值从1.817V 更改为1.825。

    电源轨是物理开启的(这意味着满足 on/off_config 的条件以开启电源轨、满足电源轨对依赖项的定序)

    ->这是什么意思? 如果我在 EVM 板上设置了7个电源轨、我需要先准备7个下游电源以满足 此条件、然后验证裕度? (PS:我现在不设置任何依赖项)

    2.电源轨电压高于 POWER_Good 阈值

    ->如果失败、则发生 UVF???? 或者出现了哪种类型的错误消息?

    顺便说一下、

    FPWM 具有频率 FPWM1 = FPWM2的硬件规则;FPWM3 = FPWM4...

    如果 Excel 计算出的最佳频率彼此不相等、您有什么建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    D

    UCD 是一种监控器件、不支持 SW 模式。

    2、EVM 是很久以前设计的、没有提高 ADC 精度的建议、例如 MON 引脚上的去耦电容。 V33A 和 V33D 之间的4.99 Ω 电阻器。 所有这些对于影响裕度的 ADC 精度都至关重要。  GUI 的刷新率为500ms、因此可能不会显示所有电压。  

    器件仅在以下情况下报告 UV 故障:

    电源轨是物理导通的

    2.电源轨高于电源正常阈值,然后低于 UV 阈值。

    如果一对 FPWM 具有不同的频率、请使用较低的频率。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    到目前为止应该解决这个问题。 如果客户有进一步的问题、我将再次询问。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    响应如下所示

    UCD 是一种监控器件、不支持 SW 模式。

    ->电源芯片表示下游电源、而不是 UCD 器件。 我想知道 下游电源是否必须选择支持 SW 模式。 此问题可能会影响下游电源选择。

    因此、我的实验环境是合适的? 或者需要修改的内容、您能给我一些反馈吗?

    对于 电源轨是物理开启问题:在"控制线(USB)"拉高并匹配电源正常状态后、我打开裕度调节。

    此过程是否正常???

    目前、可以实现裕度高和裕度低功能、但输出值与我设置的值不匹配

    调优占空比和频率无效。 这是正常的吗????

    实际上仍有许多问题需要澄清和改进。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    下游电源必须支持调整 FB 电压以更改输出电压。  

    是的、您必须在电源轨开启并达到 POWER_Good 阈值后启用裕度。

    您可能必须调整 R3和 R4电阻器以相应地更改裕度高/低输出。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    感谢您的反馈。

    因此、调整占空比和频率不起作用、对吧?

    在提出这个问题之前、我已经通过调整 R3和 R4来调整裕度范围、是否有更多的解决方案?

    此外、我可以与您进行电话或个人沟通吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    裕度高/低阈值由 R3/R4和 R1决定。 请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slva845的第2.1节

    减小 R3和 R4将有所帮助。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe

    感谢您的评论。

    我想详细研究一下、谢谢。

    尊敬的 Paul:

    谢谢、本次讨论现在可以结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢你的答复。 如果需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致

    Yihe