This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:0.95V/160A 四相设计

Guru**** 2510125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985084/tps53647-4-phase-design-for-0-95v-160a

器件型号:TPS53647

大家好、

我的客户正在评估用于为加速卡加电的四相0.95v/160A 解决方案的 TPS53647+CSD95410。

下面我只能找到140A 的参考设计与另一个电源 mos 相关。 您认为可以完成吗? 我们是否有四相160A 参考设计? 谢谢。

https://www.ti.com/tool/PMP20176

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能否提供有关此应用中峰值与热设计电流以及冷却和温度环境的更多信息? 如果热环境具有侵蚀性、40A/pH 可能微不足道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的帮助。 请参阅以下反馈。

    • 环境温度 规格:45C,负载:110~140A 连续电流,取决于计算负载。 冷却:气流速度300~600LFM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、正如 Matt 提到的、挑战 可能是具有高连续电流的热设计(如果我们将其视为热设计电流)。 从器件电流能力的角度来看、CSD95410能够处理每相40A 的持续电流。