This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:高速光耦合器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984774/ucc23513-high-speed-optocouplers

器件型号:UCC23513

主席/女士,

我正在寻找一个光耦合器、其输出为15V、传播延迟为几 nsec。 我有3.3V 逻辑、要转换为隔离的15V 逻辑。 如有计划,请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beesetty、

    栅极驱动器在这方面是一个相当过分的选择、但在技术上可以用于此目的。 它们用于以高频率驱动 FET/IGBT 栅极、

    然而、隔离式栅极驱动器无法满足大约1ns 的传播延迟。 数字隔离器速度非常快、有些可能满足 TI 的要求。

    是驱动 MOSFET 还是 IGBT? 如果否、请在 此处检查数字隔离器。

    您将需要为隔离器提供额外的5V 电源、因为任何隔离器都无法直接提供3.3V 至15V 电压。 您可以使用具有上拉电阻的 FET 或 NPN 等器件、以达到最终的15V 电压。

    如果您要驱动栅极、请告诉我们您的应用。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我有一个 IGBT 逆变器应用、它由 C2000控制器卡控制。 C2000微控制器提供3.3V PWM 脉冲、并将其转换为15V 逻辑。 这些15V 脉冲将提供给驱动 IGBT 逆变器的 IGBT 驱动器卡。 这些15V 脉冲将与 C2000微控制器接地隔离。  由于 UCC23513具有以 nseconds 为单位的传播延迟、因此我希望将其仅用于隔离目的、而不是驱动 IGBT。  UCC23513的这些脉冲 被提供给 IGBT 驱动器卡、后者进一步驱动 IGBT 逆变器。

    如果我可以将 UCC23513用于隔离目的或任何其他足够快(最小传播延迟)且额定压最低为15V 的 IC、请推荐使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Beesetty、

    是的、我们有其他客户将这些器件用于类似的应用。