请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63900 大家好、
我的客户正在使用我们的 TPS63900、在低输入电压下面临一些故障。
如果 VIN=2.1V,Vo_3.0V 将无法工作。
如果 VIN=2.2V、Vo_3.0V 可以工作。 然后我更改 Vi=1.8V、 Vo_3.0V 仍然可以工作
客户认为它具有软启动限制。 他们在数据表中找不到它。
您能否共享有关信息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.