This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:软启动电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985500/tps63900-soft-start-voltage

器件型号:TPS63900

大家好、

我的客户正在使用我们的 TPS63900、在低输入电压下面临一些故障。

如果 VIN=2.1V,Vo_3.0V 将无法工作。

如果 VIN=2.2V、Vo_3.0V 可以工作。 然后我更改 Vi=1.8V、 Vo_3.0V 仍然可以工作

 

客户认为它具有软启动限制。  他们在数据表中找不到它。

您能否共享有关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 VIN 高于1.8V、TPS63900应尝试启动。  

    1.您是否在多个系统主板中看到了问题?  

    2.您能否测量 VIN、L1、L2、VOUT 波形