This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:(TPS610996版本)、稳定输出电压为4.5V 时的最大输入电压是多少

Guru**** 2518570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984536/tps61099-tps610996-version-what-is-the-maximum-input-voltage-for-a-stable-4-5vout

器件型号:TPS61099

我们有一个高达4.375V 的电池连接到 TPS610996。 在开始对输出进行非理想调节之前、是否存在最大 Vin?

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    通常、器件无法在 VIN > VOUT+500mVA 时调节 VOUT。 请参阅有关降压模式的说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您确认关闭模式。 我意识到我应该指定更多的值、我们的电池将达到4.375V、TPS610996是否会继续以4.375V->4.5V 的电压正确升压?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的。 此器件在诸如输入/输出条件的升压模式下工作。