This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390:在3V 电源下提供60V 输出

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984090/tps61390-60v-output-at-3v-supply

器件型号:TPS61390

大家好、

你好。

我们的客户正在使用 TPS61390、他们希望使用3V 电源提供60V 输出。 但是、在测试其设计时、仅在3.2V 电源下才能实现60V 电压。 请参阅下面的原理图。

我们还提供了 Webench 生成的设计、当他们在试验电路板上进行测试时、他们在3.5V 电源下获得60V 输出。

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=04BC352F717BE8B2

要在3V 输入电源下实现60V 输出、还需要考虑哪些其他因素? 您是否有任何改进设计的建议? 提前感谢您的帮助。

此致、           
卡洛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    60V 的负载是什么? 器件可能会触发电流限制。 在空载条件下、VOUT 应为60V 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    你好。

    目前、客户没有加载任何内容。 他们最终将使用硅光电倍增器加载该器件、特别是 S13360-1375CS。


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    请为客户应用 EVM。 在原理图中、AVCC 接地。 客户是否需要光电二极管驱动器功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、


    客户不使用光电二极管驱动器。 我已经指示客户改用 TPS61390评估模块。


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    请尝试移除 R4、R11和 R10。 如果可能、还应测量 VIN、SW 和 VOUT 波形。