This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618-Q1:TPS54618C-Q1有何区别

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1, TPS54618C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983949/tps54618-q1-what-is-the-difference-with-tps54618c-q1

器件型号:TPS54618-Q1

您好!

我的客户想知道 TPS54618-Q1和 TPS54618C-Q1之间有何区别?

如果我的客户刚刚进行样片运行、我们是否可以首先使用 TPS54618-Q1?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    TPS54618C-Q1改进了噪声。

    我建议您将设计迁移到 TPS54618C-Q1。 在电源方面、TPS54618-Q1也被标记为"最后购买时间"。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Excelus me、 TPS54618-Q1和 TPS54618C-Q1 BOM 是否添加到 BOM?  我们不需要修改封装尺寸、 可以直接替换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下 、TPS54618-Q1是否存在问题? 为什么要将其更改为 C 级?

      TPS54618-Q1和 TPS54618C-Q1 BOM 是否添加到 BOM?  我们不需要修改封装尺寸、 可以直接替换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以直接替换它们。 TPS54618C-Q1和 TPS54618-Q1是 BOM 到 BOM 以及引脚到引脚可更换的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布"C"版本是为了提高汽车的稳健性和可靠性。 功能不变、性能完全兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    您在这里还有其他问题吗?

    由于不活动、我将关闭此线程。

    如果要重新打开此主题、只需在下面回复即可。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian