This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:IMIN 值的温度漂移

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985388/tl431-temperature-drift-of-imin-value

器件型号:TL431

您好的支持团队。

我收到了客户的询问。

他们的询问是关于 IMIN 值的温度漂移。
我只能在数据表中看到 Ta = 25°C 时的规格。
还有其他数据吗?
如果您没有数据、您是否只想知道当环境温度从-40度变为90度时、最大 IMIN 是多少?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    我们没有25°C 以外的任何数据。 一般经验法则是、高温会增加 IKA (min)、建议在高温环境下使用1.5倍至2倍 Ika (min)。 因此、始终使用一定的裕量偏置 TL431。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-San

    感谢 您的支持。

    我知道。

    此致、

    千兆