This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59282:温度范围内的传播延迟?

Guru**** 2598015 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985054/tlc59282-propagation-delay-over-temperatur

器件型号:TLC59282

你(们)好  

我们使用的是 TI LED 驱动器 TLC59282、串行数据存在一些时序问题。

我正在尝试解决此问题,但您能否解决一个问题。

传播延迟 Sout 为8-20ns、但不清楚是在温度和电压范围内、还是仅在典型值为3、3V 和+25C 的条件下。 此外、没有最小值、只有典型值和最大值

 

此致

Jorgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    在3V 至5.5V 和-40C 至85C 条件下涵盖的特性、而在 3、3V 和+25C 条件下测试典型值。 最小 值应为0。 我认为在设计过程中不关心它。 建议至少将其视为最大值。