This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:如果我们不使用 VMON1/2引脚、如何连接它们?

Guru**** 2529570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985413/lp87702-q1-how-to-connect-vmon1-2-pin-if-we-don-t-use-them

器件型号:LP87702-Q1

尊敬的团队:

如果我的客户不使用 VMON1/VMON2引脚。 我们如何连接它们、直接接地?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    未使用的 VMON 引脚可保持未连接/悬空状态。

    请注意、根据 OTP 设置、未连接的 VMON 引脚可能会导致 PGOOD 故障或中断。 可通过 DIAG_MASK、PG1_CTRL 和 PG0_CTRL 寄存器重新配置这些寄存器的功能。 可以通过 PGOOD_CTRL 寄存器禁用 VMON。

    此致、

    Samuli Piispanen